欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分

  • 2020.03.17 21:52:41
  • 米思米
  • 7115

(1)轴承的轴承长度和导向性能

 米思米的直线轴承根据轴承长度可分为4种类型:[1] 单衬型、[2] 双衬型、[3 ]加长型以及购买者自行设计型 [4] (采用2个单衬型的专用设计)。轴承长度差异直接关系到下面的导向性能。


a)承载性能 

b)导向精度

   a)轴承长度和承载性能的关系

 轴承越长则轴承支撑点越多、各轴承接触点所需承载载荷越小。这一结论可根据[1] 、[2] 、[3] 种类的直线轴承长度不同,额定载荷依次增大的实际情况分析得出。
   因此,选择轴承长度较长的
直线轴
承,能够提高产品承载性能(=寿命增长、可靠性增加)(【图1】)。

如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分


   b)轴承长度和导向精度的关系

   轴承长度越长,导向精度越高。


1)


通过平均化导轨(轴)的导向误差,来提高产品精度(平均化效果:参照注记)(【图2】)。

2)


通过减小与导轨(轴)之间的间隙误差,来提高产品精度(【图3】)。

 

※

轴承的平均化效果:通过增大直动导轨轴承长度来增加轴承支撑数量,使导轨表面的误差因素(表面粗糙度及弯曲变形量)被平均化,误差因数的影响被抑制在一半以下。

如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分

如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分

   

    因此通过增加轴承长度,可以提高承载性能和导向精度。所以类型 [4] (采用2个单衬型的专用设计)直线轴承常被用于某种程度的高精度工作环境下。(【图4】)

如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分

(2)导轨(轴)变形量的计算说明(【图5】)

 直线轴承和轴构成的直动机构中,轴的变形量可以通过下列公式进行计算。


δ=W・a3・b3/(3・E・I・L3)
 
 
  a:从支撑端点到载荷位置的距离
 
  b: a反方向侧支撑端点到载荷位置的距离
 
  L:轴的支撑间距
 
  E:杨氏模量
 
  I:截面二阶矩
 
  I=π・d
4/64≈0.05d4
 
   d:轴直径

       W:直线轴承所承受的负载 (单位N)

 
   当a=b=L/2时,δ=W・L
3/(9.6・E・d4)
   由此可知
   如果要减小轴的变形量,应采用加粗轴径(4倍效果)或缩短轴支撑间距(3倍效果)的设计思路。

如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分

(3)零件材质及表面处理的特征和应用例

   直线轴承的构成材料、表面处理和应用例如下表。


外圈材料

表面处理

保持器材料

滚珠材料

应用例

SUJ2

-

树脂/ SUS440C相当

SUJ2

耐磨性要求一般的滑动导轨

SUJ2

低温镀黑铬

同上

SUS440C相当

无反射的光学设备零部件
  无尘室用
  高精度移动用

SUJ2

化学镀Ni-P

同上

同上

无尘室用
  要求耐化学药品性的滑动部
  要求耐磨性的滑动部

SUS440相当

-

同上

同上

轻载荷无尘室使用以及食品・医疗相关设备使用

   

   表面处理的特性比较


外圈材料

表面处理

特征

SUJ2

-

・SUJ2为铁材、易生锈

同上

低温黑铬

・摩擦系数小、耐磨性好
  ・能够形成均匀的薄涂层
  ・电镀颜色为黑色、不反射光线,具有良好的吸热性

同上

化学镀Ni-P

・耐化学药品性/耐腐蚀性优异,多用于无尘室等
  ・硬质镀层、有光泽
  ・非磁性涂层


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities